请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8871 工具与软件:
你(们)好
我们使用 DRV8871来驱动传动器。
执行器电压:24V
执行器工作电流:0.05A
使用示波器进行检查后、观察到8.6A 的浪涌电流。
在以下情况下、应激活 OCP (过流保护)功能、但它会在未激活的情况下继续运行。
您能说明一下原因吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi Seungwoo、
[报价 userid="615700" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1390338/drv8871-drv8871-ocp/5321277 #5321277"]OCP (过流保护)范围为3.7至6.4A。
这是否意味着每个组件激活 OCP 功能的电流值会有所不同?
[报价]是的、这是正确的。 有些器件的 IOCP 可能接近最小值、有些器件的 IOCP 可能接近最大值。 这些是工厂生产批次的器件的此规格6 Σ 限值。
此致、Murugavel