This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8871:DRV8871 OCP

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8871

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1390338/drv8871-drv8871-ocp

器件型号:DRV8871

工具与软件:

你(们)好

我们使用 DRV8871来驱动传动器。

执行器电压:24V

执行器工作电流:0.05A

使用示波器进行检查后、观察到8.6A 的浪涌电流。

在以下情况下、应激活 OCP (过流保护)功能、但它会在未激活的情况下继续运行。

您能说明一下原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R ILIM:10K Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想这个时间在 tOCP 时间内。  当 FET 被启用时、此时间开始。  对于此器件、tOCP 典型值为1.5us、没有给定的最小值/最大值-我预计为1.5us +/- 20%左右。  信号开始1.7us 后电流是否仍然大于4.5A?   

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    电流超过4.5A 并持续1.83微秒。 此外、我还有一个问题。

    OCP (过流保护)范围为3.7至6.4A。

    这是否意味着每个组件激活 OCP 功能的电流值会有所不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Seungwoo、

    [报价 userid="615700" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1390338/drv8871-drv8871-ocp/5321277 #5321277"]

    OCP (过流保护)范围为3.7至6.4A。

    这是否意味着每个组件激活 OCP 功能的电流值会有所不同?

    [报价]

    是的、这是正确的。 有些器件的 IOCP 可能接近最小值、有些器件的 IOCP 可能接近最大值。  这些是工厂生产批次的器件的此规格6 Σ 限值。  

    此致、Murugavel