请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV103 工具与软件:
大家好、我有一个关于 DRV103的问题。
我的应用对 PWM 频率很敏感。
所以、我希望 DRV103在工作中采用完全固定的 PWM 频率。
我的电路如下所示。
 
Q.为 DRV103供电时、PWM 频率最初设置为固定值? 或者、由于实时噪声(接地不稳定、耦合噪声等)、是否可以略微实时更改?

我问这个问题的原因是、DRV103刚好位于直流/直流转换器(1MHz 开关频率)旁边。
我将针对25kHz PWM 频率使用 DRV103H、但如果频率因噪声或其他因素实时变化、则会有可闻声音。
请检查。 谢谢您。