This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8428:不使用电流斩波时为 Vref

Guru**** 2441870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1392874/drv8428-vref-when-not-using-current-chopping

器件型号:DRV8428

工具与软件:

您好-  

我想使用 DRV8428P 驱动两个单线圈闭锁继电器(AOUT1和 AOUT2之间的线圈1、BOUT1和 BOUT2之间的线圈2)。

线圈将每隔几分钟或几小时产生~50-100mS 的脉冲。  由于脉冲极短、一旦继电器锁存、就会从线圈中移除电压、因此无需 PWM'ing。   

电压为24V、线圈电阻为~150欧姆。

我的问题是:如果我不需要 VREF 设置的电流斩波功能、如何禁用此功能。  VREF 是否可以直接连接到我的 MCU 用于 GPIO 电压的1.8V 电源轨? 它是否需要输入电阻或电阻分压器?

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    根据电压和线圈电阻、流经线圈的直流电压计算为24/150 = 0.16A。 如果将 VREF 连接到1.8V、则电流调节阈值将为1.8/1.32 =~1.36A。 因此、0.16A 完全处于此阈值范围内、只要线圈电流未达到1.36A、调节就不应起作用。 我希望这对您有所帮助。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、因此1.8V 和 VREF 端子之间不需要电阻? 这样就不会消耗大量电流了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、是这样。 此引脚上的漏电流非常低。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你