请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8428 工具与软件:
您好-
我想使用 DRV8428P 驱动两个单线圈闭锁继电器(AOUT1和 AOUT2之间的线圈1、BOUT1和 BOUT2之间的线圈2)。
线圈将每隔几分钟或几小时产生~50-100mS 的脉冲。 由于脉冲极短、一旦继电器锁存、就会从线圈中移除电压、因此无需 PWM'ing。
电压为24V、线圈电阻为~150欧姆。
我的问题是:如果我不需要 VREF 设置的电流斩波功能、如何禁用此功能。 VREF 是否可以直接连接到我的 MCU 用于 GPIO 电压的1.8V 电源轨? 它是否需要输入电阻或电阻分压器?
谢谢你