请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8316C-Q1 工具与软件:
大家好、TI 团队
我有关于 DRV8316C-Q1中内置的降压的问题、我们的设计中不需要此电路、
因此、我们 通过将 BUCK_DIS 设置为1h 来禁用降压、
删除 LBK、CBK 后没有 ERR、函数看起来都正常。
但在数据表第26页中、说明不允许保留、 所以您能帮助澄清吗?
如果我们删除 LBK 和 CBK、是否存在任何潜在风险? THX
(__LW_AT__DS 上的第26页)