This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8412:PWMx 高电平输入电压

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8412
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1392809/drv8412-pwmx-high-level-input-voltage

器件型号:DRV8412

工具与软件:

我将使用具有0至3.3V 数字输出的微控制器来控制 DRV8412上的 PWMA-D 线路。 我在 DRV8412数据表中注意到、最大高电平输入电压为3.6V。 这是否意味着3.3V 的输入电压可能不足以使 DRV8412将 其标为逻辑高电平?  我读错了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haras、

    PWM 输入的 VIH 最小值为2V、最大值为3.6V。 PWM 输入电压>2V 将被视为逻辑高电平。 因此、高电平的3.3V 输入良好。 输入不得超过最大值3.6V。 同样、对于逻辑低电平、MAX 为0.8V。 因此、介于0到0.8V 之间的 PWM 输入电压将被视为逻辑低电平、  

    此致、Murugavel