请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8412 工具与软件:
我将使用具有0至3.3V 数字输出的微控制器来控制 DRV8412上的 PWMA-D 线路。 我在 DRV8412数据表中注意到、最大高电平输入电压为3.6V。 这是否意味着3.3V 的输入电压可能不足以使 DRV8412将 其标为逻辑高电平? 我读错了吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.