Thread 中讨论的其他器件: Tina-TI
工具与软件:
我们正在尝试驱动触觉传动器。 VD 为5伏。 放大器似乎是衰减而不是放大、除此之外在200Hz 左右有一个陷波。 我正在从笔记本 Aux Out 提取我的信号。 根据放大器的输入阻抗选择 Cin、以实现15Hz 的滤波器滚降。 升压部分似乎工作正常、跨 CBOST 的电压正常为103、如预期。 从 IC 的内部原理图中可以看出、如果升压部分正常、会出现什么问题。 我们还尝试使用 Reno 作为10k、以便仅在为芯片供电后才启用、这并没有太大变化。
我想知道我们的这批 IC 是否有任何问题、我们在3种不同的电路板上进行了尝试、其中一种电路板在没有输入的情况下过热、另外两种电路板表现出陷波和衰减。 在制造过程中、PCB 是否有任何工艺会损坏 IC?