This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700:DRV2700

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1375229/drv2700-drv2700

器件型号:DRV2700
Thread 中讨论的其他器件: Tina-TI

工具与软件:

我们正在尝试驱动触觉传动器。 VD 为5伏。 放大器似乎是衰减而不是放大、除此之外在200Hz 左右有一个陷波。 我正在从笔记本 Aux Out 提取我的信号。 根据放大器的输入阻抗选择 Cin、以实现15Hz 的滤波器滚降。 升压部分似乎工作正常、跨 CBOST 的电压正常为103、如预期。 从 IC 的内部原理图中可以看出、如果升压部分正常、会出现什么问题。 我们还尝试使用 Reno 作为10k、以便仅在为芯片供电后才启用、这并没有太大变化。  

我想知道我们的这批 IC 是否有任何问题、我们在3种不同的电路板上进行了尝试、其中一种电路板在没有输入的情况下过热、另外两种电路板表现出陷波和衰减。 在制造过程中、PCB 是否有任何工艺会损坏 IC?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您联系我们。 您将增益引脚设置为什么? 对于最大增益、它们都应上拉。 您能否提供输出的示波器屏幕截图?

    首先、我们尝试排除一些常见问题。

    电感器饱和电流的额定值是否适合 Rrext 设置的电流限制(编程的电流限制必须小于电感器的额定饱和限值)?

    升压电容器的额定电压是否为升压电压?  

    您的负载的电容是多少?  

     DRV2700器件的散热焊盘是否直接焊接到 PCB 上的散热焊盘? PCB 的散热焊盘必须通过散热过孔连接到接地网、并连接到任何现有的背面或内部铜接地平面。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    250Hz、0.5V p-p 输入时的输出

    感谢您的回答、这里是详细信息。 我先将增益设置为0、0、但它看起来不像改变对输出有任何影响。  

    电感器饱和电流= 2.7A> i_lim = 2.32

    CBOST 额定电压为250V

    散热焊盘看起来不错、但在具有良好 CBOST 电压的两个器件上没有明显的发热。  

    Cload 为3uF、但即使在负载断开的情况下也没有良好的输出。  

    该设计基本上可识别出运行良好的 Eval 板。 进行了以下更改

    -我拔出输入滤波器,因为它们是 PWM 的,这是建议从 DAC 输入模拟信号。

    -在"启用"输入端添加了 RC 电路

    -选择 Rfb1和 Rfb2以获得正确的升压电压(我们知道这是可行的)

    连接到驱动器的所有其他元件与评估板上的元件相同。 我想和我知道的一样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我明白了。  原理图看起来不错、额定值正确。 您能否提供布局文件供我们查看? 如果是、请随时在此处发布或通过电子邮件发送文件。 这里可能有问题。

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好悉尼

    PL 查找 encl。 布局文件 PDF (使用 PADS 软件创建)e2e.ti.com/.../G244_5F00_DRIVER-SAARAS.pdf

    如需查看完整的布局文件、请点击此处 https://1drv.ms/f/c/450e2df3dfa5ebbf/EvMO6NZZS8FHl4v-225Aa-4BOBwrIJm6zpM7RegfgLn0Yg?e=6sumWy

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您提供文件。 请留出几天时间让我们进行查看。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我在打开完整的布局文件时遇到问题、您能以其他方式共享它们吗? 我可以给您发送一封电子邮件以启动主题帖。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    已在电子邮件中提供的共享上上传布局文件(6月27日)。 PL 审核  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于此处的延迟、我们深表歉意。 有些内容可以进行优化、但我不注意任何会导致布局中出现所报告问题的内容。  为了说明这一点、您总共拥有三块电路板、其中两块没有正确的输出、另一块过热、正确吗? 您是否能够判断器件本身是发热还是外部组件?  

    我想我们应该先调试两个半工作板。  当我们有两个板  正在工作时、我们可以将 DRV2700器件交换为正在工作和正在工作的板、这样我们就可以确定是导致发热的器件还是电路板/外部组件。  

    在两个半工作板上、您可以测量示波器上的以下引脚吗? 一个没有对 IN+/-进行任何输入的屏幕截图、另一个应用了输入信号的屏幕截图将会很好。
    - PVDD
    - EN (电阻后)
    - IN+  
    - OUT+  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    基本 DRV2700模型的工作方式与预期不符。  我一定会错过一些非常明显的东西,但我是在亏损。  您可以通过以下问题将随附的 TINA-TI 仿真文件转发给相关 TI 人员: "V_fb 不是在瞬态分析中输出预期的1.3V、而是稳定在~60mV、因此升压电压远低于预期。  您能给我讲一讲这种基本的交流耦合设计中缺少的知识吗?"  Thanks.e2e.ti.com/.../Driver-sim.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    打开并运行项目时、我看到了与您相同的输出。 通过使用从前一个 DRV2700项目中复制的相同无源组件、我可以看到正确的输出。 DRV700的仿真参数似乎没有正确下载或加载。 您可以尝试以下项目文件吗?  

    e2e.ti.com/.../0407.DRV2700.TSC

    此致、
    悉尼诺斯卡特