工具与软件:
我将 DRV8770用于继电器驱动。 我们是否需要从外部为自举电容器充电。 如果没有、那么应如何配置 IC、以便为自举电容器充电、从而运行高侧 MOSFET。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
[报价 userid="616877" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1393400/drv8770-drv8770我正在使用 DRV8770驱动继电器。 我们是否需要从外部为自举电容器充电。 如果没有、那么应如何配置 IC、以便为自举电容器充电、从而运行高侧 MOSFET。请遵循 数据表第8.2节"典型应用"的应用原理图、第14页。 不需要另一个充电电路。 电桥 必须由占空比小于100%的 PWM 输入驱动、否则自举 将不起作用、并会导致栅极驱动器电源欠压锁定(GVDDUV)。
[报价 USERID="187576" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1393400/drv8770-drv8770/5330366 #5330366"]由于 自举电容器通过低侧 FET 充电、因此此器件不支持100%占空比。 至少需要一些低侧开关来保持电容充电。 如何计算开启低侧 FET 所需的最坏情况频率和 Ton?请参阅 数据表第8.2.1节的设计要求、第15页。 计算并确定电容器值后、可以 通过使用 R (LS-FET 的 Rdson)、CBSTA/B 和 GVDD 电压、确定将其充满电所需的电容器充电时间(LS-FET 为 TON)。 对于100nF、您可能需要大约50ns 至100ns
对于纯开/关应用(100%占空比)这种继电器类型、您推荐使用哪种器件?
工作电压和电流要求是什么? PWM 控制要求? 范围有何影响? 是否需要电流调节? 3)电流检测要求? 等等 谢谢你。
此致、Murugavel