工具与软件:
你好
我要将 DRV8873用作电压控制源、这意味着我不想使用微控制器驱动 PWM、而是想从小信号交流源生成 PWM 信号。
规格:PWM 频率高达1MHz (如果此 IC 不支持如此高的频率、则有其他支持);PWM 宽度误差<1%、传播延迟<1us。 是否有现成的 IC 可用于该用途?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
曾先生:
遗憾的是、我们没有任何支持用于 PWM 生成的高频的电机驱动器。 DRV89xx-Q1系列支持生成高达2kHz 的 PWM。
可能有必要查看一个微控制器、例如 C2000。
此致!
David
曾先生:
是的、TI 在其他部门也有类似的产品。 请参阅实时时钟和计时器产品系列中的器件。
此致!
David