请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8714-Q1 工具与软件:
嗨、团队:
我想利用 DRV8714-Q1来控制两个 H 桥 BDC 电机、我会遇到三个问题需要您解答。
1. 一台电机正向旋转,另一台电机反向旋转。 我应该如何控制 PWM 逻辑? 需要多少个 PWM 输入 INx 通道?
2. PWM 频率是否可以调节电机转速、如何在 DRV8714-Q1中实现?
希望尽快收到您的回复,谢谢!
此致
Ethan