工具与软件:
嗨、团队:
我对 DRV8705-Q1有几个问题:
我 在硬件模式下使用 DRV8705-Q1、作为一组桥驱动输出
1.高侧开关的 GHx 由 GLx 供电、通过电荷泵升高电压、然后、当高侧开关没开通时、由谁为高侧开关 GLx 供电?
未驱动高侧开关时 GHx 和 GLx 的电压是多少? 为什么?
3.当高侧发生短路电源故障而低侧发生短路电源故障时、芯片会由于 VDS 过流检测而关闭输出。 但是、由于 VDS 过流模式在硬件器件模型上固定为逐周期、因此将清除 FAULT 位并重试输出、从而在 SHx 上产生-10V 的负压。 这种负压芯片能承受吗?
4.针对问题3、增加了检测 nFAULT 是否低、判断芯片是否有故障、然后关闭输出的策略。 该程序每100ms 刷新一次。 在软件把输出关闭之前、可以看到芯片的 nFAULT 引脚不断地在高电平和低电平之间变化、这不是一个稳定状态。 芯片仍在复位 nFAULT、该策略是否可以?
在逐周期模式下、检测到过流事件后将设置 nFAULT、下一个 PWM 输入将清除 nFAULT 寄存器位、但我在实际测试中发现 PWM 未输入 nFAULT 寄存器位被清除、这是为什么? (蓝色线是高侧开关输出短路接地、粉色线是 nFAULT 引脚)
希望收到您的回复,谢谢~