请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8434S 工具与软件:
我计划使用 DVDD 和电阻分压器为芯片提供 VREF。 在我的设计中、VM 将~5.25-5.5V、但数据表仅提供 VM = 4.5V 且大于6V 时的值。
-
您能否提供一些详细信息、说明您希望为我的预期 VM 提供 DVDD 的内容?
-
这是确定性的(多个器件相同)还是不同器件之间的差异很大?
-
即使 VM 较大、数据表中的预期 DVDD 范围也相当大(4.75V - 5.25V)。 如果 VREF 随 DVDD 一起变化、则对电机控制有什么实际影响?
谢谢!
Ryan