This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434S:较低 VM 电压时的预期 DVDD 值

Guru**** 2435040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1394182/drv8434s-expected-dvdd-value-at-lower-vm-voltages

器件型号:DRV8434S

工具与软件:

我计划使用 DVDD 和电阻分压器为芯片提供 VREF。 在我的设计中、VM 将~5.25-5.5V、但数据表仅提供 VM = 4.5V 且大于6V 时的值。  
  1. 您能否提供一些详细信息、说明您希望为我的预期 VM 提供 DVDD 的内容?
  2. 这是确定性的(多个器件相同)还是不同器件之间的差异很大?
  3. 即使 VM 较大、数据表中的预期 DVDD 范围也相当大(4.75V - 5.25V)。 如果 VREF 随 DVDD 一起变化、则对电机控制有什么实际影响?

谢谢!

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、您好!

    这是确定性的(多个器件相同)还是不同器件之间差异很大?

    将接近于室温下的典型值。 在整个工作温度规格范围内、和会随温度和器件(最坏情况)的变化而变化、在+/-0.25V (6 Σ 限制)范围内。  

    [报价 userid="617193" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1394182/drv8434s-expected-dvdd-value-at-lower-vm-voltages "]即使使用的 VM 较大、数据表中预期的 DVDD 范围也相当大(4.75V - 5.25V)。 如果 VREF 随 DVDD 一起变化、那么对电机控制有何实际影响?[/QUOT]

    IFS 电流设定值将随 VREF 的变化而变化、这可能间接影响电机的扭矩输出。 没有其他问题。  

    此致、Murugavel