This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329EVM:需要支持 MCF8329

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1392434/mcf8329evm-support-need-mcf8329

器件型号:MCF8329EVM

工具与软件:

嗨、团队:

这里是 mmFAE Chris。 我有一位客户向 Laifen 供应(bing.com/ck/a?!&&p=e227f65a1ef9f238JmltdHM9MTcyMTg2NTYwMCZpZ3VpZD0xZjJhYWM2Yy1mNTcwLTY2MmItMWM0YS1iODM5ZjQyYTY3NTQmaW5zaWQ9NTE4Ng&ptn=3&ver=2&hsh=3&fclid=1f2aac6c-f570-662b-1c4a-b839f42a6754&psq=laifeng&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cubGFpZmVuLm5ldC8&ntb=1)。

 为客户设计 MCF8329EVM 时、有如下问题:

客户反馈: 速度太慢。  客户的目标电机转速为130,000rpm、但目前为10,000rpm。 而客户使用  三角连接。 如图所示。

您能给我一些客户的解决方案吗?

e2e.ti.com/.../voltage-mode-control_5F00_1.json

谢谢你

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    1. 如果您尚未更改 R44、是否可以将此电阻器替换为5m Ω 电阻器或以下1m Ω 电阻器: CRE2512-FZ-R001E-3。 MCF8329EVM 上的电流电阻器由于其封装而一直导致电流检测问题、我们正在使用未来的 MCx8329EVM 解决此问题。
    2. 客户是否可以启用 saturation_flags_EN 并告诉我们在电机以最大速度(10,000RPM)旋转时会报告哪些饱和标志。
    3. 当电机处于最大转速时、客户能否提供相电流和 FG 引脚的捕获?

    此致、

    约书亚