请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCF8329EVM 工具与软件:
嗨、团队:
这里是 mmFAE Chris。 我有一位客户向 Laifen 供应(bing.com/ck/a?!&&p=e227f65a1ef9f238JmltdHM9MTcyMTg2NTYwMCZpZ3VpZD0xZjJhYWM2Yy1mNTcwLTY2MmItMWM0YS1iODM5ZjQyYTY3NTQmaW5zaWQ9NTE4Ng&ptn=3&ver=2&hsh=3&fclid=1f2aac6c-f570-662b-1c4a-b839f42a6754&psq=laifeng&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cubGFpZmVuLm5ldC8&ntb=1)。
为客户设计 MCF8329EVM 时、有如下问题:
客户反馈: 速度太慢。 客户的目标电机转速为130,000rpm、但目前为10,000rpm。 而客户使用 三角连接。 如图所示。
您能给我一些客户的解决方案吗?


e2e.ti.com/.../voltage-mode-control_5F00_1.json
谢谢你
Chris