请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8350 工具与软件:
大家好、我想详细了解如何针对 VDS_OCP 过流故障实现抗尖峰脉冲时间功能。 根据数据表(第38页)、我只看到一个差分放大器和一个比较器、其在 VDS_OCP 上触发。
我没有看到任何与抗尖峰脉冲时间实现对应的硬件电路。
我想知道
- 当 VDS 的平均值高于跳变电平的时间超过抗尖峰脉冲时间时、是否触发 VDS_OCP 故障?
- 当 VDS 的绝对值 超过跳变电平的时间超过抗尖峰脉冲时间时、是否会触发 VDS_OCP 故障?
- 如果 VDS 上出现振铃、会发生什么情况? 会触发 OCP 吗?