主题中讨论的其他器件: MCF8316A、MCF8329A
工具与软件:
我正在使用 MCF8316AEVM、无法使电机旋转。 下面是我采取的步骤。
1) 1)我遵循了 MCF8316AEVM 用户手册中的快速入门指南。
2) 2)我已经连接了 GUI 并完成了设置过程。
3)在这两个过程结束时、电机不会旋转(甚至尝试旋转)、并且电路板的功耗保持非常低(12V @ 0.032A = 0.36W)
附加信息
1)我使用的 Rigol 电源设置为12V @ 6A (通道1和2在内部并联)。 电源接通时、无论3个控制开关或电位计的状态如何、电路板仅消耗0.032A 电流。
3) 3) GUI 显示它已连接到电机并可以读取/写入寄存器、但我没有看到任何有关电机状态更新的信息。 例如、即使供电、VM 也= 0.00。 此外、"算法状态"绝不会改变控制开关或电位计的任何组合。
4) 4)我在评估板上测量了一些电压、并确认它们符合预期(VBAT = 12.00V、VM = 12.00V、AVDD = 3.28V、DVDD = 1.54V、SPEED_IN = 0至3.28V、DRVOFF = 0.00V、BRAKE = 0.00V、DIR = 0.00或2.96V)
5) 5) GUI 或电路板 LED 上没有故障
请告知其他故障排除步骤。
-Chris