This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:评估板启动时无输出

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A, MCF8316AEVM, MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1392334/mcf8316aevm-no-output-on-eval-board-startup

器件型号:MCF8316AEVM
主题中讨论的其他器件: MCF8316A、MCF8329A

工具与软件:

我正在使用  MCF8316AEVM、无法使电机旋转。 下面是我采取的步骤。

1) 1)我遵循了 MCF8316AEVM 用户手册中的快速入门指南。

2) 2)我已经连接了 GUI 并完成了设置过程。

3)在这两个过程结束时、电机不会旋转(甚至尝试旋转)、并且电路板的功耗保持非常低(12V @ 0.032A = 0.36W)

附加信息

1)我使用的 Rigol 电源设置为12V @ 6A (通道1和2在内部并联)。 电源接通时、无论3个控制开关或电位计的状态如何、电路板仅消耗0.032A 电流。

3) 3) GUI 显示它已连接到电机并可以读取/写入寄存器、但我没有看到任何有关电机状态更新的信息。 例如、即使供电、VM 也= 0.00。 此外、"算法状态"绝不会改变控制开关或电位计的任何组合。  

4) 4)我在评估板上测量了一些电压、并确认它们符合预期(VBAT = 12.00V、VM = 12.00V、AVDD = 3.28V、DVDD = 1.54V、SPEED_IN = 0至3.28V、DRVOFF = 0.00V、BRAKE = 0.00V、DIR = 0.00或2.96V)

5) 5) GUI 或电路板 LED 上没有故障

请告知其他故障排除步骤。  

-Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    尽管 dev.ti.com 上 GUI 底部的指示灯指示已检测到硬件、但 当 LED D7亮起时、我们 MCF83xx EVM 上的 MSP430中的固件无法与 dev.ti.com GUI 正确通信。  

    请通过以下链接安装最新版本的 Motor Studio GUI: https://www.ti.com/tool/MOTORSTUDIO。Motor Studio GUI 应能够在将 EVM 插入计算机时自动检测 MCF8316、并且您应能够配置 MCF8316的寄存器。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    我已安装新的 Motor Studio GUI (版本 0.1.18)、 可以使用 MCF8316C 器件连接到电路板。 我已验证可以通过"Controls"选项卡实时读取一些参数(如 VM)

    但是、当我进入"Quick Spin"时、我立即遇到一个问题、要求我"加载预设值"。 它在查找 JSON 文件、我没有该文件、也无法在任何地方找到类似电机配置文件的任何内容。 如何完成此步骤? 您能否提供要使用的默认 JSON 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    下面是您可以使用的 MCF8316C 默认配置的.json 文件。

    e2e.ti.com/.../6545.Default-Registers-MCF8316C.json

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    谢谢、它工作了、我得以使电路板正常工作。

    是否有任何有关 EVM 电路板和 Motor Studio 的其他文档? 我找到的所有现有文档都引用了旧版 GUI。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    尽管 MCF8316A 调优指南确实引用了旧的 GUI 和 MCF8316A、但寄存器修改建议仍适用于 MCF8316C 和 Motor Studio GUI: https://www.ti.com/lit/ug/sllu335a/sllu335a.pdf

    本 MCF8329A 入门视频(不适用于 MCF8316)仍提供了有关使用 Motor Studio GUI 的实用指南:

    e2e.ti.com/.../0702.MCF8329EVM_5F00_Getting_5F00_Started.mp4

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供更多信息。