请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCF8315A 主题中讨论的其他器件: MCF8315EVM
工具与软件:
现货
我们使用 MCF8315A 驱动器旋转 BLDC 风机。
我们使用调优指南中的默认配置
地址名称 | 存储器地址 | 推荐 |
ISD_CONFIG | 0x00000080 | 0x64738C20 |
REV_DRIVE_CONFIG | 0x00000082. | 0xA8200000 |
MOTOR_STARTUP1 | 0x00000084. | 0x0B6807D0 |
MOTOR_STARTUP2 | 0x00000086 | 0xA306600C |
CLOSED_LOOP1 | 0x00000088 | 0x0D3201B5 |
CLOSED_LOOP2 | 0x0000008A | 0x9BAD0000 |
CLOSED_LOOP3 | 0x0000008C | 0x00000000 |
CLOSED_LOOP4 | 0x0000008E | 0x00000000 |
SPEED_PROFILES1 | 0x00000094. | 0x00000000 |
SPEED_PROFILES2 | 0x00000096. | 0x00000000 |
SPEED_PROFILES3 | 0x00000098 | 0x00000000 |
SPEED_PROFILES4 | 0x0000009A | 0x00000000 |
SPEED_PROFILES5 | 0x0000009C | 0x00000000 |
SPEED_PROFILES6 | 0x0000009E | 0x00000000 |
ALGO_CTRL1 | 0x000000EA | 0x00000000 |
FAULT_CONFIG1 | 0x00000090 | 0xBEC80106 |
FAULT_CONFIG2 | 0x00000092. | 0xF0D00888 |
PIN_CONFIG | 0x000000A4 | 0x00000000 |
DEVICE_CONFIG1 | 0x000000A6 | 0x00000000 |
DEVICE_CONFIG2 | 0x000000A8 | 0x0000B000 |
PERI_CONFIG1 | 0x000000AA | 0xC1C01F00 |
GD_CONFIG1 | 0x000000AC | 0x9C450100 |
GD_CONFIG2 | 0x000000AE | 0x80200000 |
INT_ALGO_1 | 0x000000A0 | 0xA433407D |
INT_ALGO_2 | 0x000000A2 | 0x000001A7 |
MTR_PARAMS | 0x000000E6 | 0x00000000 |
我们尝试了如何旋转到不同的电机、但都没有用
使用的电机是 Boreasa C60S1-01-L3和 Micronel U65ML-024KT 产品说明书
https://www.boreasa.com/C60S1.html
值得注意的是、即使移除电机连接、驱动器也不会报告故障、也不会报告无 MTR 故障