This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315A:可以#39;t 旋转电机

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8315A, MCF8315EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1392989/mcf8315a-can-t-spin-the-motor

器件型号:MCF8315A
主题中讨论的其他器件: MCF8315EVM

工具与软件:

现货

我们使用 MCF8315A 驱动器旋转 BLDC 风机。  

我们使用调优指南中的默认配置  

地址名称 存储器地址 推荐
ISD_CONFIG 0x00000080 0x64738C20
REV_DRIVE_CONFIG 0x00000082. 0xA8200000
MOTOR_STARTUP1 0x00000084. 0x0B6807D0
MOTOR_STARTUP2 0x00000086 0xA306600C
CLOSED_LOOP1 0x00000088 0x0D3201B5
CLOSED_LOOP2 0x0000008A 0x9BAD0000
CLOSED_LOOP3 0x0000008C 0x00000000
CLOSED_LOOP4 0x0000008E 0x00000000
SPEED_PROFILES1 0x00000094. 0x00000000
SPEED_PROFILES2 0x00000096. 0x00000000
SPEED_PROFILES3 0x00000098 0x00000000
SPEED_PROFILES4 0x0000009A 0x00000000
SPEED_PROFILES5 0x0000009C 0x00000000
SPEED_PROFILES6 0x0000009E 0x00000000
ALGO_CTRL1 0x000000EA 0x00000000
FAULT_CONFIG1 0x00000090 0xBEC80106
FAULT_CONFIG2 0x00000092. 0xF0D00888
PIN_CONFIG 0x000000A4 0x00000000
DEVICE_CONFIG1 0x000000A6 0x00000000
DEVICE_CONFIG2 0x000000A8 0x0000B000
PERI_CONFIG1 0x000000AA 0xC1C01F00
GD_CONFIG1 0x000000AC 0x9C450100
GD_CONFIG2 0x000000AE 0x80200000
INT_ALGO_1 0x000000A0 0xA433407D
INT_ALGO_2 0x000000A2 0x000001A7
MTR_PARAMS 0x000000E6 0x00000000

我们尝试了如何旋转到不同的电机、但都没有用  

 使用的电机是 Boreasa C60S1-01-L3和 Micronel U65ML-024KT 产品说明书

径向鼓风机–U65ML-024KT-5 |微控制器

https://www.boreasa.com/C60S1.html

值得注意的是、即使移除电机连接、驱动器也不会报告故障、也不会报告无 MTR 故障  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohab:

    1. 在尝试旋转电机时、电机是否完全旋转、是否有噪声或是否报告了故障?
      1. 如果电机根本没有运动、您是否可以检查 DRVOFF 和制动引脚是否都为低电平?
    2.  向电机发送速度命令时的算法状态是什么? 算法状态位于寄存器0x190中。
    3. 您是否正在使用 Motor Studio GUI 和 MCF8315EVM?是否正在使用定制电路板?

    此致、

    约书亚