请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCF8329EVM 主题中讨论的其他器件:MCF8329A
工具与软件:
您好、 TI 专家
我们正在使用48V BLDC 电机(R = 0.019欧姆;L = 0.1mH)开发电动水泵。 三角连接电机。
基极电流计算方法、答案是肯定的
基极电流 ={1.5/(RSHUNT*CSA_GAIN)}
GD_CONFIG2 =基极电流* 32768/1200
考虑到有线连接电机和三角形连接电机的每个相位电阻具有相同的 R、当施加相同的电压时、电机中流动的总电流将增加三倍。
从该图中、我认为上述基极电流的计算用于 Y 形连接的电机。
当我使用具有相同 R 相的三角形连接电机时、计算发生了变化吗?
谢谢!
Thao N