This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329EVM:在三角形连接电机和 Y 形连接电机中设置 BASE_CURRENT

Guru**** 2435040 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1394881/mcf8329evm-setting-the-base_current-in-delta-connected-motor-and-wye-connected-motor

器件型号:MCF8329EVM
主题中讨论的其他器件:MCF8329A

工具与软件:

您好、 TI 专家

我们正在使用48V BLDC 电机(R = 0.019欧姆;L = 0.1mH)开发电动水泵。 三角连接电机。

基极电流计算方法、答案是肯定的

基极电流 ={1.5/(RSHUNT*CSA_GAIN)}

GD_CONFIG2 =基极电流* 32768/1200

考虑到有线连接电机和三角形连接电机的每个相位电阻具有相同的 R、当施加相同的电压时、电机中流动的总电流将增加三倍。

从该图中、我认为上述基极电流的计算用于 Y 形连接的电机。

当我使用具有相同 R 相的三角形连接电机时、计算发生了变化吗?

谢谢!

Thao N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thao、  

    对于三角形和 Y 形连接电机、BASE_CURRENT 的值计算方法是相同的。 BASE_CURRENT 的值设置 MCF8329A 的内部 CSA 的最大可测量电流、不依赖于电机相电阻。

    此致、

    约书亚