工具与软件:
您好!
我一直计划在110W 电机驱动解决方案中使用 UCC28180。
我使用 UCC28180EVM-573进行了测试、它可以正常工作、但它专为350W 而设计、为了使其适合110W 应用、我需要更改哪些值。
此致、
Manikandan。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我一直计划在110W 电机驱动解决方案中使用 UCC28180。
我使用 UCC28180EVM-573进行了测试、它可以正常工作、但它专为350W 而设计、为了使其适合110W 应用、我需要更改哪些值。
此致、
Manikandan。
您好、Manikandan:
请填写此基于 Excel 的计算器工具以及您的设计目标、它将生成110W 功率需要的组件值:
https://www.ti.com/tool/download/SLUC506
此致、
Ulrich
您好、Manikandan:
感谢 Excel 设计工具的原理图和屏幕截图。
电路原理图基本上采用了正确的形式、但其中的值可能并不适合您的应用。
使用小信号逻辑二极管器件型号时、"功率"二极管肯定只是占位符符号、原理图看起来像是从一些现有来源复制的、而不是原始设计。
在 计算器工具的多个位置、用户输入与建议值大不相同。 但具体而言、升压电感和电流检测电阻明显不同。 通常可以容纳一些偏差、但在这些情况下、我建议修改值、使其更接近工具建议的值。
将来、我建议如果您上传 Excel 文件的副本、而不是加载它的许多屏幕截图、将会更容易为您提供支持。
此致、
Ulrich
您好、Manikandan:
您提供的 Excel 工作表在 C116中包含一个改写的单元格。 在上面的屏幕截图中、建议值为0.101 Ω。
我已使用我建议的一些更改修改了您的 Excel 文件:
1. 橙色单元格是我更改的值,以便推荐的 Lboost 和 Cin 值与您已经选择的值相匹配。
2. 蓝色的单元格是我为了提供更好的性能而改变的值。 (您之前为 Rs 选择的值为10mR、而建议值为101mR。 我将其更改为100mR。)
以下是修改后的文件:
e2e.ti.com/.../SLUC506C_5F00_E2E_5F00_1393309_2800_mod_2900_.xls
我认为、您将在2.25mH 下获得的纹波电流会相当大、并在高压线路上导致高 THDi。
我建议减小纹波百分比(在单元格 C64上)并使用建议的更高 LB 值。
此致、
Ulrich