This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350:IDRIVE、VDS 设置和过冲问题。

Guru**** 2693265 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1392201/drv8350-idrive-vds-setting-and-overshoot-issue

器件型号:DRV8350

工具与软件:

尊敬的 TI 团队

首先、我们使用"DRV8350RH" 器件。

关于该器件、我有3个问题。

1.关于 IDRIVE 设置。

如 数据表中的"9.2.1.2.2 IDRIVE Configuration"所示

我们可以计算 IDRIVEP、IDRIVEN 的值、 如以下方程式。

另外、我们的 MOSFET 器件是  用于三相逆变器的 IQE050N08NM5。

您可以在  IQE050N08NM5数据表中看到以下值。

- Qgd : 8.8nC (典型值)

-上升时间: 4.6ns.

-下降时间: 4.0ns.

因此、我可以像这样进行计算  

IDRIVEP = 8.8nC/4.6ns = 1.91A

IDRIVEN = 8.8nC/4ns = 2.2A

最后、我可以将 IDRIVE 设置为"1/2 A"吗?  (连接至 DVDD)

我计算对了吗?

我认为我的计算结果(1.91A/2.2A) 大于设定值(1A/2A)、在这种情况下我应该怎么做?

2. VDS 设置

如数据表中的9.2.1.2.3 VDS 过流监视器配置所示

我们可以计算 VDS 值。 如以下方程式。  

此外、我们的电机 Imax 规格约为32.54A、Rds on 为5m Ω(IQE050N08NM5)

因此、我可以像这样进行计算。

VDS_OCP = 32.54 X 0.005 = 0.1627V

最后、我可以将 VDS 设置为"0.2V"吗?  (75k±5%至 AGND)

我计算对了吗?

3.有关过冲

我们测量了 U、V、W (FET 输出)附近的 PWM 波形

我们可以看到3种类型的过冲、比如波纹管。

您能 说明为什么这3种形式的过冲都会发生吗?

如果我可以通过调整 DRV8350RH 器件来解决该问题、请告诉我是否有办法。

谢谢、此致

David Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、

    感谢您的提问。 我将在下周早些时候提供最新情况。

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:  Akshay

    我的第一个问题是关于 IDRIVE 设置。

    我认为预测时间太短了。

    -上升时间: 4.6ns.

    -下降时间: 4.0ns.

    我认为上升时间和下降时间通常约为100ns 和300ns。 与数据表中的相同(9.2.1.2.2.1 IDRIVE 示例)

    对吗?  您能告诉我通常应设置和计算多大的上升时间和下降时间吗?

    我们通过栅极驱动器控制了电机、从而使大约9A 峰值电流流动。

    之后、 三相逆变器电路中一个 MOSFET 的 PWM 栅极输入被切断、然后恢复。 如下图所示。

    我知道 DRV8350有许多防止功能。 因此、我想知道栅极驱动器功能是什么导致了此问题。

    你能告诉我吗? TI 网站上是否有免费工具可用于对此栅极驱动器和三相逆变器电路进行仿真?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:  Akshay

    今天、我再次就上述问题进行了测试。

    我更改了 MOSFET 1欧姆→8.2欧姆的栅极串扰电阻器、并删除了 R MOSFET 的 C 缓冲器电路。

    但这不是解决办法。

    最后、我将 VDS 设置的值从18k Ω 下拉更改为18k Ω 上拉 DVDD。

    之后,  上述 问题 已经  解决。

    但是、我不理解这个解决方案。

    正如以上问题所述、我们的 VDS 计算为"VDS_OCP = 32.54A X 0.005 Ω= 0.1627V"  

    因此、我认为"VDS_OCP =0.1V"足以进行设置。  32.54A 是最大电流、不是连续电流、因此我 只 允许 9A 电 流流动。

     您能 解释一下 为什么 这些 解决方案 可以 成为 一种 解决方案吗?

    我还有一个问题。

    在数据表"8.3.6.4 VSENSE 过流保护(SEN_OCP)"中添加了"DEV_CFG1寄存器"

      这是否  适用于   SPI  模型

       以下句子是否 不 适用于   DRV8350RH 模型?

    "在硬件接口器件上、VSENSE 阈值固定为1V、tOCP_DEG 固定为4 μs、而 VSENSE 的 OCP_MODE 固定为8ms

    自动重试。"

    我们的 问题 是  自动 重试  在  几 微秒内发生 、而不是 8ms。

    所以 我 认为 这  不 是一个 过流 问题。

    请 解释  您是否 能 回答 这些 问题。

    谢谢(&R)

    David Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、

    IDRIVE:

    选择的 Idrive 设置应使 MOSFET 上升和下降时间足够快来减少开关损耗、但又要足够慢来防止振铃和电压尖峰导致超出 EMI 和绝对最大值。 对于快速开关系统、VDS 的压摆率可约为200ns、但 Upl64受系统需求、FET 参数和电路板设计的影响。  

    建议查看我们的 IDRIVE 常见问题解答以了解更多信息:

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/796378/faq-selecting-the-best-idrive-setting-and-why-this-is-essential

    输出 DIP:

    [报价 userid="615862" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1392201/drv8350-idrive-vds-setting-and-overshoot-issue/5328525 #5328525"]

    之后、 三相逆变器电路中一个 MOSFET 的 PWM 栅极输入被切断、然后恢复。 如下图所示。

    我知道 DRV8350有许多防止功能。 因此、我想知道栅极驱动器功能是什么导致了此问题。

    [报价]

    发生此事件时、您是否更改了任何操作条件/输入信号? 在此事件期间 nFAULT 是否被拉至低电平? nFault 拉至低电平需要多长时间? 这是否始终一致?

    VDS:

    如果 I * Rdson 导致的 VDS 压降超过了设置的 VDS 级别、则会出现 VDS OCP 故障。 您是否能够在发生该事件时测量相电流、以查看您是否意外超过了 VDS 电平。 VDS 电平也是一个典型值、可能会在之前/之后略微触发。  

    VDS OCP 用于检测硬短路、在选择该 OCP 时应确保其在正常运行期间不会意外触发(基于 RDS on 波动以及系统中的最大电流)

    [报价 userid="615862" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1392201/drv8350-idrive-vds-setting-and-overshoot-issue/5329400 #5329400"]

    最后、我将 VDS 设置的值从18k Ω 下拉更改为18k Ω 上拉 DVDD。

    之后,  上述 问题 已经  解决。

    [报价]

    如果增加 VDS 电平阻止了故障触发、则器件检测到的 VDS 压降可能超过了最初设置的0.1V。

    您使用的 PWM 频率是多少? 下图中的上升沿到边沿时间是什么?

    VSENOCP:

    硬件器件上也提供 SENSE 过流保护、但是、跳闸电压设置只有1级、而不是 SPI 模式下可用的4级。

    此致!
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="615862" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1392201/drv8350-idrive-vds-setting-and-overshoot-issue "]

    谢谢、此致

    [报价]

    您能够提供它的波形吗? 我将此视为 SHx 至 GND。 第一次过冲可能是由于 MOSFET 的快速导通/振铃。 我需要分析波形以进行更多注释。

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、

    我们能否更详细地了解该项目的应用/EE? 您的系统使用什么电压轨?此项目的时间表是什么?

    此致!

    Akshay