请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV7308 工具与软件:
团队成员、您好!
您能告诉我 tDEAD 的含义吗? 这是建议用户使用的死区时间值?
此致、
Shotaro
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Shotaro:
感谢您联系我们!
tDEAD 是以纳秒为单位的死区时间设置、通常用于在 FET 状态从 ON 更改为 OFF (高电平/低电平)或从 OFF 更改为 ON 状态(低电平/高电平)时防止发生跨导事件。 这是器件在告诉输出切换状态之前等待的时间。
DRV7308可实现超低死区时间、以帮助更大限度地降低振铃和 EMI 的影响、并且我建议评估您的应用的最低系统级要求。
我希望这些信息对您有所帮助。
此致、
-约书亚