This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV7308:数据表上的 tDEAD 值

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV7308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1393171/drv7308-tdead-value-on-datasheet

器件型号:DRV7308

工具与软件:

团队成员、您好!

您能告诉我 tDEAD 的含义吗? 这是建议用户使用的死区时间值?

此致、

Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shotaro:

    感谢您联系我们!

    tDEAD 是以纳秒为单位的死区时间设置、通常用于在 FET 状态从 ON 更改为 OFF (高电平/低电平)或从 OFF 更改为 ON 状态(低电平/高电平)时防止发生跨导事件。 这是器件在告诉输出切换状态之前等待的时间。  

    DRV7308可实现超低死区时间、以帮助更大限度地降低振铃和 EMI 的影响、并且我建议评估您的应用的最低系统级要求。   

    我希望这些信息对您有所帮助。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    我知道死区时间的含义。 如您所说、该值由包括 MCU 性能在内的系统决定。 我的问题是数据表值所基于的是什么?  

    此致、

    Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shotaro:  

    谢谢您的澄清、 我理解--数据表值是设备的固有规格、用户没有插入任何额外的死区时间。 此器件的优点是能够具有非常低的死区时间基极阈值、 如果需要、可以插入更长的死区时间。   

    这种解释是否清楚?

    此致、

    -约书亚