This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8300:?驱动芯片的 SHx 引脚上串联电阻的影响 k Ω

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8300
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1391592/drv8300-the-impact-of-serial-resistance-on-the-shx-pin-of-the-pre-drive-chip

器件型号:DRV8300

工具与软件:

您好、专家!

 这里有一个使用 TI 的 DRV8300预驱动芯片的项目。 现在、硬件工程师坚持在 SHx 引脚上施加电阻器(如图所示)、说这可以消除栅极驱动电压波形的米勒平台。 但是、以前没有人这样做过。 我想问是否可行、以及有否风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Wang、

    我将在下周提供反馈。

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Wang、  

    SHx 电阻器将在关断 MOSFET 时充当限流电阻器、因为它位于灌电流的返回路径中。 通常、我们会看到这个电阻器放置在二极管附近。 您能否说明将此电阻器置于 SHX 路径上能带来哪些额外好处?

    我不确定这会如何"消除米勒平坦区"、因为这基本上是一种减慢 FET 放电的方法。 此外、米勒区域是 MOSFET 压摆的地方、并且电压变化很大、因此通过不进入米勒平坦区、您不会完全导通 FET、这对 实际应用无效。

    由于我没有完全遵循这一原则、您能否更详细地阐明目标?

    此致!

    Akshay