请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8300 工具与软件:
您好、专家!
这里有一个使用 TI 的 DRV8300预驱动芯片的项目。 现在、硬件工程师坚持在 SHx 引脚上施加电阻器(如图所示)、说这可以消除栅极驱动电压波形的米勒平台。 但是、以前没有人这样做过。 我想问是否可行、以及有否风险? 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Wang、
SHx 电阻器将在关断 MOSFET 时充当限流电阻器、因为它位于灌电流的返回路径中。 通常、我们会看到这个电阻器放置在二极管附近。 您能否说明将此电阻器置于 SHX 路径上能带来哪些额外好处?
我不确定这会如何"消除米勒平坦区"、因为这基本上是一种减慢 FET 放电的方法。 此外、米勒区域是 MOSFET 压摆的地方、并且电压变化很大、因此通过不进入米勒平坦区、您不会完全导通 FET、这对 实际应用无效。
由于我没有完全遵循这一原则、您能否更详细地阐明目标?
此致!
Akshay