请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8718-Q1 主题中讨论的其他器件:DRV8703-Q1、
工具与软件:
嗨、团队:
根据该 EVM 设计、DRV8718-Q1的 SDO 引脚不需要上拉电阻器、而对于 DRV8703-Q1、SDO 则通过电阻器上拉至3.3V。
如果客户为 DRV8718-Q1和 DRV8703-Q1使用一个 SPI、他们是否需要添加上拉电阻器? 您建议多大的电阻值?
谢谢!
此致、
Ivy