This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:SDO

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8703-Q1, DRV8718-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1395990/drv8718-q1-sdo

器件型号:DRV8718-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8703-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

根据该 EVM 设计、DRV8718-Q1的 SDO 引脚不需要上拉电阻器、而对于 DRV8703-Q1、SDO 则通过电阻器上拉至3.3V。

如果客户为 DRV8718-Q1和 DRV8703-Q1使用一个 SPI、他们是否需要添加上拉电阻器?  您建议多大的电阻值?

谢谢!

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    请查看这两款器件数据表的引脚说明。 DRV8718-Q1 SDO 引脚是推挽输出、而 DRV8703-Q1 SDO 引脚是开漏输出。 开漏输出需要外部上拉电阻器、否则将无法正常工作。 即使一个应用的两个器件都位于具有通用 SDO 连接的同一 SPI 总线上、连接到 DRV8703-Q1的 SDO 也需要一个上拉电阻。 该上拉电阻的典型值为2.2kΩ。 如果 SCLK < 1 MHz、3.3kΩ 或4.7kΩ 可以工作。 对于更快的 SCLK > 2 MHz Values、可能需要< 2.2kΩ。   

    此致、Murugavel