This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8234:集成在 DRV8234/DRV8214内部的 MOS 管的阈值电压

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8234, DRV8214
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1394899/drv8234-threshold-voltage-of-the-mos-tube-integrated-inside-the-drv8234-drv8214

器件型号:DRV8234
主题中讨论的其他器件: DRV8214

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我注意到 DRV8234和 DRV8214都具有纹波计数功能、内部集成了 MOS 管。

现在我想知道这两个芯片内部 MOS 管的 VGS (th)是什么。

BR、

Huan Yin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尹焕贤

    VGS (th)是用于开启 FET 的电压。 数据表中未提及该规格、因为客户操作器件时不需要该规格。 您是否在寻找可能与该规格相混淆的另一种规格?

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  David:

    因为我的上级看到这两个芯片、并很好奇地知道 VGS (th)分别是什么。 如果您能告诉我、那就好了。

    BR、

    Huan Yin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尹焕贤

    我正在与系统团队核实这一点、并将在周一与您联系。

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尹焕贤

    我仍在等待系统的响应。 我明天应该给你一个答案。  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huan:  

    您能告诉我们此规格的用途吗? 栅源电压 Vgs 由用户无法控制的芯片中的集成逻辑提供。 这就是我们没有提到该规格的原因。  

    此致、
    Karan