请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8234 主题中讨论的其他器件: DRV8214
工具与软件:
尊敬的 Expert:
我注意到 DRV8234和 DRV8214都具有纹波计数功能、内部集成了 MOS 管。
现在我想知道这两个芯片内部 MOS 管的 VGS (th)是什么。
BR、
Huan Yin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.