主题中讨论的其他器件:CSD88599Q5DC、 LAUNCHXL-F280025C、
工具与软件:
您好!
我有 BOOSTXL-DRV8323RH 和 LAUNCHXL-F280025C 组合板、无需更改或未组装其默认 IDRIVE 电阻(R1和 R5焊接在板上)、MOSFET CSD88599Q5DC Qgd = 7nC
我的问题是: 如果同时焊接 R1和 R5、该值是多少? V14 Hi-Z? 如果是这样,那么 IDRIVE 是120/Qgd=7nC, 240mA 在结果下,它的上升和下降都将是58/29nS 对吗?
 
 


随函附上我的定制板的 GHX 门源波形,你认为这是正常的吗? 哪一种更好的是 V12或 V13?
IDRIVE : 30/SpeedRef, 60mA : 20Hz

IDRIVE:60/SpeedRef, 120mA:20Hz

IDRIVE : 30/SpeedRef, 60mA : 180Hz

IDRIVE: 60/SpeedRef, 120mA:180Hz

Danny