This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8323RH:BOOSTXL-DRV8323RH 的 IDRIVE 设置是什么

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD88599Q5DC, LAUNCHXL-F280025C, BOOSTXL-DRV8323RH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1396055/boostxl-drv8323rh-what-is-the-idrive-settings-of-boostxl-drv8323rh

器件型号:BOOSTXL-DRV8323RH
主题中讨论的其他器件:CSD88599Q5DCLAUNCHXL-F280025C

工具与软件:

您好!

我有 BOOSTXL-DRV8323RH 和 LAUNCHXL-F280025C 组合板、无需更改或未组装其默认 IDRIVE 电阻(R1和 R5焊接在板上)、MOSFET CSD88599Q5DC Qgd = 7nC

我的问题是: 如果同时焊接 R1和 R5、该值是多少? V14 Hi-Z? 如果是这样,那么 IDRIVE 是120/Qgd=7nC, 240mA 在结果下,它的上升和下降都将是58/29nS 对吗?  

  

随函附上我的定制板的 GHX 门源波形,你认为这是正常的吗? 哪一种更好的是 V12或 V13?

IDRIVE : 30/SpeedRef, 60mA : 20Hz

IDRIVE:60/SpeedRef, 120mA:20Hz

IDRIVE : 30/SpeedRef, 60mA : 180Hz

IDRIVE: 60/SpeedRef, 120mA:180Hz

Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:  

    感谢您的提问!  

    Unknown 说:

    是的、您回答正确! 如果让 R1和 R5都连接、那么您将创建一个1/2电阻分压器、IDRIVE 引脚上的电压将是3.3/2 = 1.65V。 我们 IDRIVE 配置的工作方式是:通过引脚上的特定电压可选择相关设置、如此处的数据表表中所述:

    使用 Qgd (7nC)/IDRIVE (120/RISE 240mA)= Trise (Ns)计算上升/下降时间、即可分别获得58.3nS 和29.1=2ns 的上升/下降时间。

    Unknown 说:
    随函附上我的定制板的 GHX 门源波形、您认为这是正常的吗? 哪一个更好?V12或 V13?

    我建议使用较低的60mA 设置(V12- 30/IDRIVE)来减少电路板寄生效应可能引入的振铃和电感尖峰。 使用此设置时的上升/下降时间应接近233nS/116nS、这不是相关范围。  

    我希望此回复对您有所帮助、如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致、

    -约书亚