This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DRV8718-Q1:栅极驱动器高侧配置用例、无需外部(散热型)二极管即可解决负尖峰问题。

Guru**** 2509755 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8702-Q1, DRV8106-Q1, DRV8705-Q1, DRV8703-Q1, DRV8706-Q1, DRV8718-Q1, DRV8714-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1396543/faq-drv8718-q1-gate-driver-high-side-configuration-use-case-negative-spike-concern-without-external-shotteky-diode

器件型号:DRV8718-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8706-Q1、DRV8702-Q1 、DRV8106-Q1 、DRV8705-Q1、 DRV8714-Q1、DRV8703-Q1

工具与软件:

DRV8702-Q1、DRV8703-Q1、DRV8106-Q1、DRV8705-Q1、DRV8706-Q1、 DRV8714-Q1、DRV8718-Q1

栅极驱动器可用作高侧开关配置。 如果负载是电动机/电磁阀(例如电感负载)、则肯定必须在低侧(霰弹枪)有二极管以支持低侧再循环。  

但是、即使电感负载(例如电阻负载(例如座椅加热器电阻负载)或负载开关用例)不是电感负载、通常也需要在低侧安装(Shotky)二极管否则、SHx 引脚上可能会出现负尖峰、然后 DRV 可能会损坏。

这是最坏的情况。  

客户可能会进行到 GND 的负载短路测试。 长导线可能会产生一些电感。 当输出短路且 FET 导通时、电流将增加、直至达到 VDS 过流保护电平。 在 FET 关断后、导线实践电感立即充满电能量。 电感会尝试保持流动电流。 这会在 SH 引脚上产生负电压、因此 DRV 可能会损坏。

这是一个机制和基准测试示例。 2) 2)是输出短路测试的情况。

非常常见的解决方案是在低侧添加(散料型)二极管、如下所示。

通过 PWM 操作直接打开/关闭 HS FET 也可能会出现相同的情况。 过流保护是最坏的情况。 1)波形条件在电阻负载和 DRV 的 PCB 之间有导线。 它具有弹性电感。 因此、关断 FET 会出现负尖峰。

-同样的 senario 可能发生在低侧开关配置,而不(霰弹枪二极管)在高侧。 那么 SH 引脚上可能会出现正尖峰。