Other Parts Discussed in Thread: DRV8702-Q1, DRV8106-Q1, DRV8705-Q1, DRV8703-Q1, DRV8706-Q1, DRV8718-Q1, DRV8714-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8706-Q1、DRV8702-Q1 、DRV8106-Q1 、DRV8705-Q1、 DRV8714-Q1、DRV8703-Q1
工具与软件:
DRV8702-Q1、DRV8703-Q1、DRV8106-Q1、DRV8705-Q1、DRV8706-Q1、 DRV8714-Q1、DRV8718-Q1
栅极驱动器可用作高侧开关配置。 如果负载是电动机/电磁阀(例如电感负载)、则肯定必须在低侧(霰弹枪)有二极管以支持低侧再循环。
但是、即使电感负载(例如电阻负载(例如座椅加热器电阻负载)或负载开关用例)不是电感负载、通常也需要在低侧安装(Shotky)二极管。 否则、SHx 引脚上可能会出现负尖峰、然后 DRV 可能会损坏。
这是最坏的情况。
客户可能会进行到 GND 的负载短路测试。 长导线可能会产生一些电感。 当输出短路且 FET 导通时、电流将增加、直至达到 VDS 过流保护电平。 在 FET 关断后、导线实践电感立即充满电能量。 电感会尝试保持流动电流。 这会在 SH 引脚上产生负电压、因此 DRV 可能会损坏。
这是一个机制和基准测试示例。 2) 2)是输出短路测试的情况。


非常常见的解决方案是在低侧添加(散料型)二极管、如下所示。

通过 PWM 操作直接打开/关闭 HS FET 也可能会出现相同的情况。 过流保护是最坏的情况。 1)波形条件在电阻负载和 DRV 的 PCB 之间有导线。 它具有弹性电感。 因此、关断 FET 会出现负尖峰。
-同样的 senario 可能发生在低侧开关配置,而不(霰弹枪二极管)在高侧。 那么 SH 引脚上可能会出现正尖峰。