This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350H-EVM:DRV8350H:霍尔传感器输入、1xPWM 模式

Guru**** 1753810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1397396/drv8350h-evm-drv8350h-hall-sensor-input-1xpwm-mode

器件型号:DRV8350H-EVM

工具与软件:

你好。

我是 John。
我正在使用 DRV8350H 设计 BLDC 电机驱动器。

我之所以写这篇文章、是因为我对电路设计有一个疑问。

我的产品接收来自外部 MCU 的 PWM 速度命令、并根据霍尔传感器信号运行 BLDC 电机。

问题1。 VDRAIN 电压为48V、能否将48V 输入为 VM 电源?

问题2: 能否将低侧 FET 源极连接到 GND?

问题3。 此设计能否通过方波六步 BLDC 电机控制实现?

问题4。 如果 DRV8353H 分流电阻器类型的 SOA、SOB、SOC 未连接到外部 MCU、电机控制是否具有与 DRV8350H 相同的方波6步控制特性?

它不能在 FOC 控制下运行吗?

问题5. 下面是我的电路图。 如果有任何错误、请告知我。