请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8350H-EVM 工具与软件:
你好。
我是 John。 
我正在使用 DRV8350H 设计 BLDC 电机驱动器。 
我之所以写这篇文章、是因为我对电路设计有一个疑问。
我的产品接收来自外部 MCU 的 PWM 速度命令、并根据霍尔传感器信号运行 BLDC 电机。
问题1。 VDRAIN 电压为48V、能否将48V 输入为 VM 电源?
问题2: 能否将低侧 FET 源极连接到 GND?
问题3。 此设计能否通过方波六步 BLDC 电机控制实现?

问题4。 如果 DRV8353H 分流电阻器类型的 SOA、SOB、SOC 未连接到外部 MCU、电机控制是否具有与 DRV8350H 相同的方波6步控制特性?
它不能在 FOC 控制下运行吗?

问题5. 下面是我的电路图。 如果有任何错误、请告知我。