请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8316REVM 工具与软件:
大家好、
我不熟悉电子产品和嵌入式软件、但我需要 DRV8316REVM 的驱动程序文件。
我目前正在查看数据表、将慢慢开始编写文件。 我有几个问题。 
如何进行 SPI 通信? 
确定寄存器定义后、我应该继续执行哪一步? 
如果您知道任何资源、这些资源将成为我在该领域的参考并能够发送给我、那对我来说将是非常非常好的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、
我不熟悉电子产品和嵌入式软件、但我需要 DRV8316REVM 的驱动程序文件。
我目前正在查看数据表、将慢慢开始编写文件。 我有几个问题。 
如何进行 SPI 通信? 
确定寄存器定义后、我应该继续执行哪一步? 
如果您知道任何资源、这些资源将成为我在该领域的参考并能够发送给我、那对我来说将是非常非常好的。
您好!
我们在 EVM 网页上有很多资源。
https://www.ti.com/tool/DRV8316REVM
在 EVM 网页上点击以下命令

您可以下载电机控制软件

您应该能够浏览代码并确切地查看其通过 SPI 进行通信的方式
此致、
Yara