This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316REVM:为 STM32微控制器的 DRV8316REVM 编写驱动程序

Guru**** 1753810 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8316REVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1396492/drv8316revm-writing-driver-for-drv8316revm-for-stm32-microcontrollers

器件型号:DRV8316REVM

工具与软件:

大家好、

我不熟悉电子产品和嵌入式软件、但我需要 DRV8316REVM 的驱动程序文件。  

我目前正在查看数据表、将慢慢开始编写文件。 我有几个问题。
如何进行 SPI 通信?
确定寄存器定义后、我应该继续执行哪一步?

如果您知道任何资源、这些资源将成为我在该领域的参考并能够发送给我、那对我来说将是非常非常好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在 EVM 网页上有很多资源。  

    https://www.ti.com/tool/DRV8316REVM

    在 EVM 网页上点击以下命令

    您可以下载电机控制软件

    您应该能够浏览代码并确切地查看其通过 SPI 进行通信的方式

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对我来说、这是一个非常有用的资源。

    再次感谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没问题! 确保点击"Resolute"按钮以关闭该主题贴。

    此致、

    Yara