请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ULC1001-DRV290XEVM 工具与软件:
我们提供了 ULC1001-DRV290x 评估模块、该模块与平面镜头盖系统相连。 校准运行良好、但当我们尝试在"自动清洁"模式下运行时、会出现"Open Load"错误。 其他清洗模式正常工作。 此外、当我们在"功率模式"下执行诊断时、我们同时收到"功率不足"和"负载开路"错误、并且系统诊断同时报告"系统故障"和"负载开路"错误。 什么原因可能导致出现这些错误消息?