This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV290XEVM:开路负载故障

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1397454/ulc1001-drv290xevm-open-load-fault

器件型号:ULC1001-DRV290XEVM

工具与软件:

我们提供了 ULC1001-DRV290x 评估模块、该模块与平面镜头盖系统相连。 校准运行良好、但当我们尝试在"自动清洁"模式下运行时、会出现"Open Load"错误。 其他清洗模式正常工作。 此外、当我们在"功率模式"下执行诊断时、我们同时收到"功率不足"和"负载开路"错误、并且系统诊断同时报告"系统故障"和"负载开路"错误。 什么原因可能导致出现这些错误消息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的咨询。  我们有两种类型的平面镜头盖系统。 您收到的是 LCS-FL-RNG15? 为此、您需要使用镜头盖系统的更新配置文件、该文件可以从我的安全资源下载。 您试过吗?