This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:与电机闭环运行相关的问题。

Guru**** 1782690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1396731/mcf8329a-issues-related-to-closed-loop-operation-of-motors

器件型号:MCF8329A

工具与软件:

您好:

电机在闭环系统中运行

1.将电压调整为9-16V

2.电压调节过程中转速保持恒定

是否有任何可实现上述功能2的相关寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附录:

    loop:速度环路

    这一现象如下:

    将 MAX_SPEED 设置为3500rpm、假设在9V 下最大速度达到4000RPM

    因此、将电压从9更改为16V 不会改变速度。

    但是、如果 MAX_SPEED 设置为4500RPM、

    因此、在9V 时、速度将变为4000RPM、但是在4500RPM 下、9.5V 到16V 之间的速度将保持不变。

    这是正常现象吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaunlin:  

    正确、如果需要速度控制、请使用速度环路;如果电流限制可达到9V、则使用电流模式。

    因此、当 Voltage 增加到9V 以上时、电流限制将调节至设置的电流(指示%命令)、并且速度不会改变。

    您可以检查 PERI_CONFIG 寄存器以获得闭环模式。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkatadri

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaunlin:

    如果此线程工作正常、您可以关闭此线程 吗?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.