工具与软件:
大家好、TI 社区!
我面临只使用三个分流电阻器计算 BLDC 电机从直流 PSU 消耗的总电流所需的必要难题。 其主要目标是获得计算出的电流、该电流近似于由直流母线中的独立工具所测量的值。 精度提升10%已完全足够。 电机连接图-三角形。
注释:我知道类似的主题已经创建了链接、但我没有找到任何关于数学公式或至少其中的算法的具体内容。 仅提供与硬件相关的建议。
提前感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Roman:
我很抱歉耽误了很长时间!
根据我们的电流规则、假设 A 相电流+ B 相电流+ C 相电流应该= 0、那么测量通过三个分流器的电流应该可以得出电机的总附加值为0安培、对吗? 要在给定两个正分流测量值的情况下得出未知相位的电流、您需要 A + B =-C、或在低侧电流感应架构总值中加上的正/负的任何组合。 另请参阅这两个 E2E 对此主题的进一步说明:
此信息是否有用?或者问题中是否存在误解?
再次感谢您的耐心等待。
此致、
-约书亚