This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8332:是否有数学公式可用于计算仅在三相电机负开关侧使用分流电阻器时 BLDC 电机的总电流?

Guru**** 2430620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1386287/drv8332-is-there-a-mathematical-formula-to-calculate-the-overall-current-of-the-bldc-motor-using-the-shunt-resistors-only-on-the-negative-switch-side-of-the-3-phase-motor

器件型号:DRV8332

工具与软件:

大家好、TI 社区!

我面临只使用三个分流电阻器计算 BLDC 电机从直流 PSU 消耗的总电流所需的必要难题。 其主要目标是获得计算出的电流、该电流近似于由直流母线中的独立工具所测量的值。 精度提升10%已完全足够。 电机连接图-三角形。

注释:我知道类似的主题已经创建了链接、但我没有找到任何关于数学公式或至少其中的算法的具体内容。 仅提供与硬件相关的建议。

提前感谢!