This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z:MCT8316Z - VCH/VCL/VCP 和 SW_BK

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316Z, MCT8316Z-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1394509/mct8316z-mct8316z---vch-vcl-vcp-and-sw_bk

器件型号:MCT8316Z

工具与软件:

大家好!

我有3块带有 MCT8316Z 的电路板、我确信 EVM 板一切都是一样的。 我的 VM 为6V、nSleep 引脚在3.3V 时为高电平。

在两个电路板中、SW_BK 输出没有任何内容、VCH 为5.6V。 AVDD 也为0。

对于另一个电路板、我的 SW_BK outpur 上的电压为0.4V、而 VCH 为0V。  AVDD 也为0。

我使用 L1模式(47uH 和22uF)、我的 VSEL_BK 使用47k 电阻器上拉。

我检查了所有组件的焊料、没有问题。 我不知道该怎么做,我不明白为什么不能工作。 可以帮助我解决这个问题吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oben:

    1. 您能否分享您的原理图?
    2. 如果您尚未安装、能否尽可能靠近 MCT8316Z-Q1引脚测量 VM 和 nFAULT?
    3. 如果您只能进行测试、请将 VM 的电压增加到12V、以查看 AVDD 是否开始输出~3.3V?
    4. 只是确认一下、您没有 MCT8316Z-Q1按预期加电的电路板、AVDD =~3.3V、VCP =~VM+5V?

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    1; 很遗憾。

    2;正如我告诉过您的、VM 为6V、nFault 为0V。 当没有 VM 时、nFAULT 为0.25V。

    3、我有没有不同之处。

    4;是的、我确信我的芯片不是-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oben:

    您能否通过测量 AVDD 引脚和 GND 之间的阻抗来检查 AVDD 是否短接至 GND?

    您是否还能在启动时提供 AVDD、FB_BK 和 VM 的捕获(类似于 MCT8316Z 数据表中的图9-13)?

    此致、

    约书亚