工具与软件:
大家好!
我有3块带有 MCT8316Z 的电路板、我确信 EVM 板一切都是一样的。 我的 VM 为6V、nSleep 引脚在3.3V 时为高电平。
在两个电路板中、SW_BK 输出没有任何内容、VCH 为5.6V。 AVDD 也为0。
对于另一个电路板、我的 SW_BK outpur 上的电压为0.4V、而 VCH 为0V。 AVDD 也为0。
我使用 L1模式(47uH 和22uF)、我的 VSEL_BK 使用47k 电阻器上拉。
我检查了所有组件的焊料、没有问题。 我不知道该怎么做,我不明白为什么不能工作。 可以帮助我解决这个问题吗?
此致